结果:找到"开源外骨骼 外骨骼测试",相关内容1000条
- YXC扬兴科技丨推荐骨传导耳机常用的晶振解决方案
- 你知道吗?生活在海洋里的蛇是通过下骨获取在水中声音的振动然后传到耳朵,贝多芬听力损失后,用牙齿咬住指挥棒,头放在钢琴上,通过指挥棒把钢琴所发出的声音传入耳朵,从而继续创作。事实上,我们时常在无意识当中亲身体验着声音的另一种神秘传送通道一一骨传导。用双手捂住耳朵,自言自语无论多么小的声音,我们都能听见自己说什么,这就是骨传导作用的结果。骨传导百科骨传导是一种声音传导方式,即将声音转化为不同频率的机械振动,通过人的颅骨、骨迷路、内耳淋巴液传递、螺旋器、听神经、听觉中枢来传递声波。相对于通过振膜产生声波的经典声音传导方式,骨传导省去了许多声波传递的步骤,能在嘈杂的环境中实现清晰的声音还原,而且声波...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振 耳骨传导耳机 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-16 11:18:00
- 肋软骨炎是怎么引起的
- 肋软骨炎的病因主要是与劳损和外伤有一定的关系。肋软骨炎并不具有自愈性,必须要尽早接受治疗。很多人经过治疗之后都会有明显的改善。肋软骨炎的患者也需要调理好个人的生活习惯,最好是不要熬夜保持睡眠充足,针对患者局部疼痛症状,可以使拥'济愈堂·肋软顺古安玉.贴'扶在患部能够有效缓解和冶疗肋软骨炎的症状的。不要过度的劳累,适当的休息,多吃高蛋白富有营养的食物。肋软骨炎形成的原因,首先第一个就是受凉,容易导致局部的压力产生改变,局部的韧带,形成无菌性的炎症产生疼痛。再者就是长时间的一个姿势导致的肌肉痉挛,持续性的牵拉引起局部的出血肿胀,前列腺渗出引起炎症。还有原因就是反复的扭转身体,也会导致局部的微小的...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 肋软骨炎 骨科 济愈堂 发帖人:电力不足 发帖时间:2023-02-08 14:17:00
- 红外火焰检测模块验证失败,寻找大神帮助
- 最近自己设计做了一个红外火焰检测模块,打板验证时发现不能正常使用,检测不到火焰,寻求大神帮助看一下原理图是否有问题?万分感谢!
- 所属专栏: 模块答疑 标签: 红外火焰检测 发帖人:night 发帖时间:2022-12-13 20:55:00
- 【智能穿戴开发教程3】开源蓝牙心率防水运动手环-外部Flash读写
- 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列外部Flash读写1SPI+简介本节中,我们将使用DA14580自带的SPI+来进行对外部Flash的读写操作。SPI(SerialPeripheralinterface),串行外围设备接口,是是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。SPI接口主要应用在EEPROM、FLASH、实时时钟、AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。该接口一般使用4条线:串行时钟线(SCLK)、主机输入/从机输出数据线MISO、主机输出/从机输入数据线MOSI和低电平有效的从机选择线NSS。我们DA14580的这个SPI+接口支持...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 外部FLASH读写 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 17:42:00
- 基于esp8266的红外测温定位功能求助
- 如题,本人非物联网或相关电子专业,所以描述问题可能会不太准确。我想用esp8266mlx96014还有小一点的gps来做一个记录体温和轨迹变化的功能。其中还有个功能,我目前想不到任何思路,就是当两个设备互相检测到信号并且距离小于1米时就会报警,蓝牙和gps误差太大了,问了很多人都说实现不了,不知道社区的朋友们有没有什么骚操作呢。
- 所属专栏: 技术交流 标签: esp8266 红外测温 定位 gps 发帖人:ybspro 发帖时间:2021-09-17 10:10:00
- 开源外骨骼-动力外骨骼测试
- 断续更新:视频引用不成功。。。。。我发地址把测试视频地址:https://www.bilibili.com/video/BV1Wg4y1B7qr/
- 所属专栏: 开源设计 标签: 开源外骨骼 外骨骼测试 发帖人:邪恶会会 发帖时间:2020-12-15 05:14:00
- 扫码/刷卡付费插座开发
- 86盒子开发扫码付费插座,需要电能上报远程开关,2G或者nbiot模块插卡取电同理能做的请联系我q9436582
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开发,外包,接单 发帖人:万金油999 发帖时间:2020-05-23 16:45:00
- BM43THA是一款高灵敏红外传感测温枪的主控芯片
- BM43THA产品这是一款整合在TO‐46封装中的高灵敏红外温度计,TO-46常用于耳式温度计产品。此款性价比极高的超小型非接触式温度计TO-46封装中内置了热电堆感应器和信号调节芯片,使其能够准确的以数字形式显示测得温度。BM43THA产品的感应元件是一款带有可感受目标红外辐射的微机械振膜芯片。BestowMascot的这种技术经过医疗和汽车温度测量领域中的应用,已经得到了充分的证实。温度计中定制的信号调节芯片能够放大并数字化感应振膜上的热电偶产生的微小电压,同时芯片内置存储器中储存了工厂设定的刻度参数,能够用来准确的计算目标体的温度。数字形式显示的温度是完全线性的,并且会对环境温度进行补...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 测温枪红外传感 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-02-28 10:41:00
- 自己DIY了一副骨传导耳机
- DIY了一款蓝牙骨导耳机,其他都还可以就是噪音太大,音质也很普通,骨传导这个应用到助听还可以,当喇叭听歌发展还在起步阶段,各位大虾不知道怎么看
- 所属专栏: 赛事咨询 标签: 骨传导 耳机 蓝牙 发帖人:傅红雪村 发帖时间:2017-08-02 11:36:00
- [项目外包]大量外包项目,寻找高手合作
- [项目一]电阻直流焊机开发需求描述电阻点焊机开发,要求焊机电流不够时报警,数据传输,有可接自动化的串口,放电稳定,液晶触摸调节等功能项目详情需要电话确认。价格再商议。[项目二]开发板带AVIN接口的需求描述avin的开发板,视频存储及显示、输出开发一款4412的开发板,210的开发板的接入AV视频信号模块,现有开发板厂家有类似产品,不提供驱动,寻找开发视频模块,及驱动软件的服务商。[项目三]蓝牙维维网开发需求描述一个智能家居主机拖挂七个蓝牙耳机的技术需解决用蓝牙维维网技术实现七个蓝牙耳机与主机间的唤醒与通讯问题优先考虑杭州地区服务商,价格可议![项目四]ACtoAC电源设计需求描述需设计AC...
- 所属专栏: 项目外包 标签: 项目外包 电源设计 开发板 发帖人:alenzou 发帖时间:2017-06-29 09:17:00
返回